This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:LPDDR4 8GB 问题

Guru**** 2008950 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1117365/tda4vm-lpddr4-8gb-questions

器件型号:TDA4VM

在快速浏览 TDA4VM 和 Jacinto 7文档以及评估板后、我们的团队有几个问题:

  • 该处理器系列说它可以支持高达8GB LPDDR4、但这只能在单芯片配置中实现吗? 即、平衡 T 型或 Fly-by 拓扑中是否支持2个4GB LPDDR4芯片?
  • 最多可支持多少个不同的 LPDDR4芯片?
  • 是否可以支持双裸片或其他更简单的 LPDDR4格式?
  • 只要支持物理内存、处理器是否可以支持 SO-DIMM 或其他外形尺寸的 LPDDR4模块?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    TDA4VM 仅支持 单个器件(其中数据信号在 PCB 上以点对点的方式路由)。 但是、TDA4VM 确实支持2列(芯片选择)。 因此、每个 DQ 位可以连接到两个不同的裸片(但两个裸片必须位于同一个 LP4封装内)。 不支持 DIMM。

    此致、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kevin、是否有不支持 DIMM 的原因? 我不熟悉模块的引脚分配和一般要求。 例如、

    • SO-DIMM 组件的引脚不匹配
    • 或其他电气特性不匹配

    此外、TI 是否支持 DIMM 模块及其任何处理器、原因是否与上述相同?