您好!
我正在尝试使用针对 AM64GP EVM 的 TSN 演示。
我已通过以下链接访问演示
https://www.youtube.com/watch?v=MDrFPLGxIHs&ab_channel=TexasInstruments
我将四个 AM64GP EVM 设置为充当直通交换机、它们运行良好。 (使用的处理器 SDK 为08.02.00.23)
但是、我无法获得参考视频中执行的相同实时流量性能。
在视频中、优先级数据包不会被后台数据中断、因此会保持10.0Mbit/s 的位速率。
在我的情况下、即使我设置了 VLAN 优先级、我也只能获得大约3Mbit/s 的比特率。
我捕获了两个实验结果、即没有 QoS 的实时流量和具有 QoS (VLAN)的实时流量。
没有 QoS 的实时流量:Iperf3比特率性能下降(低于1 Mbit/s)

2. QoS 的实时流量(VLAN 优先级): Iperf3位速率性能降级 (低于3Mbit/s)

由于 VLAN 优先级设置、性能得到了增强、但我希望实时流量的比特率为10 Mbit/s、如演示视频所示。
如何获得与演示视频所展示的相同的 TSN 性能?
提前感谢您。