This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:使用 SDK8.2从 SBL+BOOT_APP_MCU_RTOS 引导时执行操作

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1115192/tda4vm-oops-when-boot-from-sbl-boot_app_mcu_rtos-using-sdk8-2

器件型号:TDA4VM

您好、香榭丽舍

硬件平台:EVM 开发板

SDK 版本:8.00

步骤:

 1.make -j Board=j721e_EVM core=mcu1_0 build_profile=release SBL_mmcsd_img

      sbl_mmcsd_img_mcu1_0_release.tiimage  -->启动/tiboot3.bin

 2.make -s -j CAN_BOOT_APP_MCU_RTOS HLOSBOOT=Linux CANFUNC=NONE BOOTMODE=mmcsd Board=j721e_EVM SOC=j721e Build_profile=release core=mcu1_0 build_OS_type=FreeRTOS

   CAN_BOOT_APP_MCU_RTOS_mcu1_0_release.appimage.signed -->启动/应用  

3.constructappimage_multistage_j721e.sh    atf.appimage  kernel.appimage dtb.appimage   /boot

 当客户在 SD 引导模式下重新引导 EVM 板时、 Kerner 日志中将出现 Oops 错误


谢谢。
Rgds
闪亮