This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4372:关于 BGA 孔尺寸

Guru**** 666710 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4372, AM1808
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1114811/am4372-about-bga-hole-size

器件型号:AM4372
主题中讨论的其他器件: AM1808

您好!

我们有一个来自客户的问题。
他们正在设计定制的 AM4372电路板。
问题来自 PCB 实施团队。
下图是 SNOA021C.pdf 中图2部分的放大版本。

此红色箭头的大小是多少?
他们似乎希望使电路板的焊盘部分尽可能小。

此致、

库吉·西加塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kouji Nishigata、

    感谢您的查询。

    您能不能帮助我了解客户使用案例、以便我进行检查。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sreenivasa

    感谢您的回复。

    客户希望了解的是您所说的"阻焊开口尺寸"。
    这意味着在确定 PCB 布局的焊盘尺寸时、根据器件的阻焊孔径尺寸进行调整。
    因此、客户希望知道该值。
    在 E2E 上搜索会显示一个有关"阻焊孔径尺寸"的问题、该问题看起来像是 PMIC。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760402/lp5562-pad-diameter-and-solder-resist-opening

    此致、

    库吉·西加塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/599045/am1808-am1808ezwtd4-bga-substrate-pad-size-and-solder-mask-opening-size

    你好、Kouji Nishigata、

    感谢您提供链接和 tne 信息。

    附加 的链接可能会有所帮助。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sreenivasa

    感谢您的回答。

    链接中的信息就是我要查找的信息。
    但是、这是针对 AM1808的、AM4372将具有不同的值。
    如果我等待、是否能够获取有关 AM4372的信息?

    此致、

    库吉·西加塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kouji Nishigata、

    感谢您的确认。

    我确实查找了 AM43相关文档、但找不到一个。

    如果我找到了一个、我将向您进行更新。  

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa

    你有新信息吗?

    我们没有任何信息、因为客户必须设计产品。

    我在数据表的表5-52和表5-64中找到了"PCB BGA 逃逸过孔焊盘尺寸"和"PCB BGA 逃逸过孔尺寸"尺寸。 我知道这是作为 DDR3和 LPDDR2实现的文档编写的、但我认为这些尺寸对于使用的每个端口都没有变化。
    您能否确认这些值是否也适用于其他孔? 如果是的话

    此致、

    库吉·西加塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kouji Nishigata、

    感谢您的查询。

    该表列出了尺寸、不限制任何功能。 您应该能够使用数据。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kouji Nishigata、

    如果没有其他问题、我将关闭该主题。

    此致、

    Sreenivasa