主题中讨论的其他器件: AM1808
您好!
我们有一个来自客户的问题。
他们正在设计定制的 AM4372电路板。
问题来自 PCB 实施团队。
下图是 SNOA021C.pdf 中图2部分的放大版本。
此红色箭头的大小是多少?
他们似乎希望使电路板的焊盘部分尽可能小。
此致、
库吉·西加塔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、Sreenivasa
感谢您的回复。
客户希望了解的是您所说的"阻焊开口尺寸"。
这意味着在确定 PCB 布局的焊盘尺寸时、根据器件的阻焊孔径尺寸进行调整。
因此、客户希望知道该值。
在 E2E 上搜索会显示一个有关"阻焊孔径尺寸"的问题、该问题看起来像是 PMIC。
此致、
库吉·西加塔
你好、Kouji Nishigata、
感谢您提供链接和 tne 信息。
附加 的链接可能会有所帮助。
此致、
Sreenivasa
您好 Sreenivasa
你有新信息吗?
我们没有任何信息、因为客户必须设计产品。
我在数据表的表5-52和表5-64中找到了"PCB BGA 逃逸过孔焊盘尺寸"和"PCB BGA 逃逸过孔尺寸"尺寸。 我知道这是作为 DDR3和 LPDDR2实现的文档编写的、但我认为这些尺寸对于使用的每个端口都没有变化。
您能否确认这些值是否也适用于其他孔? 如果是的话
此致、
库吉·西加塔