This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6727:跟踪"未来编译器支持"

Guru**** 2680595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1116536/tms320c6727-follow-up-to-future-compiler-support

器件型号:TMS320C6727

您好!

我是该主题中提到的第三方之一:

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1096910/tms320c6727-future-compiler-support/4062831

 v7.4.24 CGT (非 CCS)工具的 macOS 编译是 i386编译。 遗憾的是、这种情况不会在新于10.14 (Mojave)的任何 macOS 版本上运行、该版本现在已使用了4年。  具体而言、这意味着这些工具几乎不能在任何目前基于 Apple Silicon 的运输机器上运行。

是否可以将该工具链重建为 x86_64、因为它允许在当前版本的 macOS 和当前机器上运行。

更新版本的 CGT 工具(例如 ti-cgt-C6000_8.3.1和更新版本)是为 x86_64构建的、可供使用、但遗憾  的是、它们不再支持支持我们为其构建软件的平台所需的 C6727。

所以这有点不是一个问题22。。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    B.J.  

    macOS 不支持 C6727开发。  虽然 有一个在较旧版本的 macOS 上运行的编译器版本、但其他 C6727开发工具和软件(SDK)不适用于 macOS。    

    没有计划为 macOS x64或 Arm 更新7.4 C6000编译器工具链版本。  C6727的开发应在 Windows 或 Linux 上完成。  当前版本的 CCS 确实支持 C6727、但您仍需要安装较旧的7.4编译器。

    此致、

    John