This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721E:向 PROCESSOR-SDK-LINULINUK-J721E 提供上游支持

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1116538/processor-sdk-j721e-upstream-support-to-processor-sdk-linux-j721e

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721E
主题中讨论的其他器件:DRA829

您好的支持团队、

适用于 DRA829的 Linux SDK 是否 支持上游?
您不仅可以回复有关 DRA829的 SDK、
以及 TI 一般提供的 Linux SDK。

我认为上游不受以下网站的支持、
但请告诉我、因为我需要向我们的客户报告这一点。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1059306/dra746-linux-upstream-patch-support

此致、
卡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [~ userid="36258" URL"支持/processors-group/processorsf/processors-forum/1116538/processor-sdk-j721e-wu当上 行支持到 processor-sdk-linux-j721e"]用于 DRA829的 Linux SDK 是否 支持上游?
    您不仅可以回复有关 DRA829的 SDK、
    还介绍了 TI 一般提供的 Linux SDK。

    您好、Kanae、

    DRA829从主线内核引导。 在 DRA829上引导 Linux 所需的 U-Boot/Linux 补丁程序已更新。
    还有多个功能仍在开发中、它们是 TI 树的一部分、正在进行中。 那么、这些
    功能在上游不可用。 因此基本引导可以正常工作、并且有一些修补程序不会进行上流处理。

    希望这能解答您的问题。

    此致、
    基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerty、

    感谢你的答复。

    我将与我的客户分享。

    此致、
    卡纳