This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5748:如何验证勘误权变措施

Guru**** 2668255 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1114646/am5748-how-to-verify-the-errata-workaround

器件型号:AM5748

您好的支持团队、

我对以下网站有疑问。
[常见问题解答] AM5748:AM57XX:MPU COUNTER_REALTIME 在几百天后达到饱和
e2e.ti.com/.../faq-am5748-am57xx-mpu-counter_realtime-saturates-after-several-hundred-days

1.关于应用修补程序的风险
TI 是否通过应用补丁来验证是否可能会发生任何次要风险?
如果是、请说明验证内容。

2. TI 提供的 Linux 存储库
我的客户使用 TI 提供的以下Linux.https://git.ti.com/gitweb?p=processor-sdk/processor-sdk-linux.git;a=shortlog;h=refs/heads/processor-sdk-linux-rt-4.19.y 存储库

自2020年4月以来、此内容尚未更新。
上面的 E2E 站点指出、TI E2E 补丁也可以应用于内核4.19、
但下面的链接是空白的、尽管涵盖了搜索标准。
patchwork.kernel.org/.../

请告诉我确切的链接信息、因为我确定它已更新为其他修复程序。

此致
卡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanae、

    您可以检查 DMTIMERs 勾选、由于它们不受勘误表的影响、因此它们将保持时间不变。

    [~ userid="36258" URL"支持/processors-group/processors/f/processors-forum/1111466/am5748-how to verify-merte-勘 误表权变措施"]TI 是否通过应用补丁来验证可能会发生的次要风险?
    如果是、请解释验证内容[/引述]

    GPTIMER 用于对抗 COUNTER_REALTIME。 因此我们可以检查时间勾选、由于它是 GPTIMER、因此不会受到该勘误表的影响。

    [~ userid="36258" URL"支持/processors-group/processors/f/processors-forum/1111466/am5748-HHOW TO-verify-merte-勘 误表权变措施"]E2E 网站指出、TI E2E 补丁也可以应用于内核4.19、
    但下面的链接是空白的、尽管涵盖了搜索标准。
    patchwork.kernel.org/.../

    /sca-file/__key/communityserver-discussions 组件-files/791/4.19_2D00_counter_5F00_realtime_5F00_backport.zip

    我可以下载上述链接并查看补丁。 请尝试。

    -凯尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerty、

    感谢你的答复。
    请允许我验证每个答案。

    1.关于应用修补程序的风险

    我是否正确地理解了自从使用了 GPTIMER、TI 就已经验证了
    它不受勘误表的影响、通过 GPTIMER 检查时间是否过长、
    是否确定没有风险?

    2. TI 提供的 Linux 存储库
    答案中的修补程序不是必需的、因为它们也可用
    以下站点的信息。
    e2e.ti.com/.../faq-am5748-am57xx-mpu-counter_realtime-saturates-after-several-hundred-days
    4.19-counter_realtime_backport.zip

    这不是客户想要检查的修补程序信息
    是否针对 TI 提供的 Linux 存储库进行了更新。

    客户正在使用版本4.19、该版本自2020年4月以来未更新。
    git.ti.com/gitweb

    客户担心上述参考站点的链接为空、
    尽管应用了搜索条件、并且已进行和更新了其他修改。


    4.19内核上可应用于6.3 Linux AM57xx SDK 的补丁的上游反向端口:
    https://patchwork.kernel.org/project/linux-omap/list/?series=512953


    我是否理解它尚未更新?
    如果已更新、请向我们提供最新信息。

    此致、
    卡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [~ userid="36258" url="μ C/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1111466/am5748-How-验证 勘误表权变措施/4132133#4132133]]我知道自从使用了 GPTIMER、TI 就已经进行了验证
    它不受勘误表的影响、通过 GPTIMER 检查时间是否过长、
    并已确定没有风险?[/报价]

    没错。 GPTIMER 不受影响、仅 COUNTER_REALTIME 受影响。

    [~ userid="36258" url="μ C/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1111466/am5748-How-verify-verify-merte-errata/4132133#4132133]4.19内核上可应用于6.3 Linux AM57xx SDK 的补丁的上游反向端口:
    https://patchwork.kernel.org/project/linux-omap/list/?series=512953

    我无法打开该链接。 它是空白的。 针对5.4完成了稳定的反向端口。 我找不到4.19、但常见问题解答中附带的补丁应该是
    工作正常。

    -凯尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerty、

    感谢你的答复。

    基尔西;
    ”稳定的后端口是用5.4完成的。”

    我需要向我的客户提供此"5.4"信息。
    使用以下站点中的信息回复客户是否正确
    作为"5.4"的存储库、您的回复中在哪里执行了稳定的反向端口?

    aur.archlinux.org/.../linux-lts54

    如果上述内容不正确、请提供特定的"5.4"存储库
    其中执行了稳定的反向端口。

    此致、
    卡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanae、

    树: Git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/stable/linux.git

    标签: v5.4.204

    以上所有端口均为背面端口。
    下载链接: git.kernel.org/.../linux-5.4.204.tar.gz

    关闭此问题。
    -凯尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerty

    感谢您的支持。

    我将与我的客户分享。

    此致、
    卡纳