This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:向 PROCESSOR-SDK-Linux 提供上游支持

Guru**** 2538310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1116323/processor-sdk-am62x-upstream-support-to-processor-sdk-linux

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X
主题中讨论的其他器件:DRA829

您好的支持团队、

适用于 AM62x 和 DRA829的 Linux SDK 是否 支持上游?
您不仅可以回复有关 DRA829和 AM62x 的 SDK 的信息、
以及 TI 一般提供的 Linux SDK。

我认为上游不受以下网站的支持、
但请告诉我、因为我需要向我们的客户报告这一点。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1059306/dra746-linux-upstream-patch-support

此致、
卡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kanae-San:

    至于  AM62x 上游支持、首先我想说的是、我们(TI)完全致力于为 Sitara 器件针对 Linux 内核、U-Boot、ATF、 等。请注意、AM62系列器件刚刚向市场发布、目前正在努力全面实现该产品。

    具体而言 、我刚刚与我们的 Linux 研发团队进行了核对、我们目前的上游工作完成率约为40%。 目标是使其针对内核 v5.26 (~10/23)完全启用。 AM62器件应引导至已使用最新的上行内核+ U-Boot (基本 U-Boot 支持刚刚开始)进行提示、这是我们将花时间进行验证的结果。 当然、这并不意味着它已经完全启用、而只是第一阶段。 因此、如果一切顺利、内核 v5.26的完成目标就会实现。

    如果您对  DRA829相关的详细信息感兴趣、请将其作为新的/单独的问题发布(它将由不同的团队管理)。

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    感谢您的快速回复。

    我将与我的客户分享。

    此致、
    卡纳