尊敬的 TI 团队和其他工程师。
大家好、我是 naru。 我尝试在 SK-TDA4VM 边缘板中使用 UART2、
但是我的技能(Yocto、Kernel、工程...)太低了...
如何在 SK-TDA4VM Yocto 中添加 UART2?
我正在尝试更改 DTS 文件、并在板上检查 cat /proc/tty/driver/serial。
===========
例如:
main_pmx0{
myuart2_PINS_DEFAULT:myuart2_PINS_DEFAULT{
pinctrl-single、pins =<
J721E_IOPAD (0x148、PIN_INPUT、14)/*(AA26) PRG0_PRU1_GPO18.UART2_RXD *
J721E_IOPAD (0x11c、PIN_OUTPUT、14)/*(AA24) PRG0_PRU1_GPO7.UART2_TXD *
J721E_IOPAD (0x13c、PIN_OUTPUT、14)/*(AF29) PRG0_PRU1_GPO15.UART2_RTSn *
>;
};
};
===================
但是、我的消息是
root@tda4vm-sk:/opt/edge_ai_apps# cat /proc/tty/driver/serial
serinfo:1.0驱动程序修订版:
0:UART:未知端口:00000000 IRQ:0
1:UART:8250 MMIO:0x40A00000 IRQ:15 TX:0 Rx:0 DSR
2:UART:8250 MMIO:0x02800000 IRQ:27 TX:38163 Rx:49 RTS|CTS|DTR
3:UART:8250 MMIO:0x02810000 IRQ:28 TX:403 Rx:0 RTS|DTR|DSR
4:UART:未知端口:00000000 IRQ:0
5:UART:未知端口:00000000 IRQ:0
6:UART:8250 MMIO:0x02840000 IRQ:29 TX:0 Rx:0 DSR
7:UART:未知端口:00000000 IRQ:0
8:UART:未知端口:00000000 IRQ:0
9:UART:未知端口:00000000 IRQ:0
===========================
我无法添加 UART2 (0x02820000?)...
请帮助我在 SK-Edge 板上设置 UART 2。
感谢您阅读我的问题,并祝您健康。