This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TDA4VM

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1116272/tda4vm-tda4vm

器件型号:TDA4VM

您好、请确认以下问题:

   TDA4VM PCIe 的时钟 应  由 TDA4 内部 或 外部 时钟 发生器生成?  哪一个  更好?   如果          TDA4VM  可  用于生成 PCIe 时钟、TDA4是否可以通过 PIN_PCIe_REFCLK 为其他 PCIe 器件提供时钟?
请  仔细 查看     下面的 TDA4 PCIe 电路吗?
请参考  下面 的电路、 当      QSGMII 用于  TDA4、 5GBASE-R 用于  开关时、TDA4 SerDes0连接到开关 是否  正确?
请   分享     支持 TDA4 的 EMMC 列表。
是否可以   确认     TDA4VM pcie0 pcie1 PCI2的时钟源   相同?
如果 TDA4 主 RGMII 由  1.8V 或 3.3V 供电、   更好的做法是、
 如果 TDA4VM 主 RGMII  用于 1000MHz ETH、