请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SK-TDA4VM 尊敬的 TI 团队:
我想知道是否可以使用此流水线启动多个节点? (当然有两个或三个立体摄像机)如果是,是否有任何反应?
我的目标是使用多个立体摄像机来检测特定范围和多方向之间的任何障碍物。 那么,我想知道是否可以 在不同的节点中多次使用 SDE 和 CNN 检测?
此致、
皮埃尔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 团队:
我想知道是否可以使用此流水线启动多个节点? (当然有两个或三个立体摄像机)如果是,是否有任何反应?
我的目标是使用多个立体摄像机来检测特定范围和多方向之间的任何障碍物。 那么,我想知道是否可以 在不同的节点中多次使用 SDE 和 CNN 检测?
此致、
皮埃尔
我想 可以处理多个立体摄像机。 但由于我没有尝试过、因此无法保证。 我认为不同的立体摄像机应该使用不同的输入和输出主题名称。 帧速率可能会下降。
我又想了。 由于立体声 HWA 不能同时处理多个立体声输入、因此它将逐个处理输入。 但 可能很难控制处理顺序。 例如、对于两个立体摄像机 A 和 B、您可能需要处理 A1 (框架1)、B1、A2、B2、A3、 B3, 但实际的处理顺序可能不同。
此致、
多克永