This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-TDA4VM:在通过 SK-TDA4评估平台在 Linux A72内核上执行支持 Logitech 摄像头的 v4l2驱动程序时遇到"权限被拒绝&quot 错误

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1108896/sk-tda4vm-facing-an-error-of-permission-denied-while-executing-v4l2-driver-supportive-logitech-camera-based-application-on-linux-a72-core-over-sk-tda4-evaluation-platform

器件型号:SK-TDA4VM

尊敬的 TI 团队:

我正在执行支持 v4l2驱动程序的 Logitech 摄像头应用程序、以从摄像头模块捕获图像。 此应用程序正在使用 Concerto 构建系统的 SK-TDA4评估平台上的 Linux A72内核上执行。目前在执行应用程序时,我收到“权限被拒绝”错误。 因此,您可以帮助解决该问题,因为出现“权限被拒绝”错误,或者我需要从 Linux 驱动程序方面进行任何代码更改和配置。

注意:这里我使用基于 USB 的 Logitech 摄像头模块连接  SK-TDA4评估板。 通过执行 init_script.sh 脚本、我们得知 USB 摄像头已配置了 DEV/video2器件、并且我也在代码中进行了同样的配置。 为了进一步解决此问题,我尝试使用命令"sudo chmod 777 /dev/video2"授予权限,但即使我遇到的问题相同。

PFA 相同的快照...!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prashant、您好!

    对延迟答复表示歉意。  

    如果问题尚未解决、您能否通过运行  chmod +x edge_ai_apps.out 确保边缘_apps.out 具有可执行权限

    此致、

    Takuma