This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8127:我们可以同时使用 TMS320DM8127裸机两个以太网端口吗?

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320DM8127, CONTROLSUITE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1109459/tms320dm8127-tms320dm8127-bare-metal-two-ethernet-ports-are-simultaneously-we-can-use-or-not

器件型号:TMS320DM8127
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

您好、先生、

我们可以通过裸机购买 TMS320DM8127控制器的评估版、但在评估板中仅使用单个以太网、但在硬件中支持两个以太网端口、但同时它可以正常工作、是否可以提供一些示例代码感谢您、

您能否提供示例代码(如 starterware、controlSUITE)

谢谢您、

此致、

Ramachandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramachandra、

    我们的软件团队将尽快做出响应。

    此致、

    Rajarajan U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们仅提供 SDK 和 EVM 中已包含的示例。

    因此、没有示例可用于演示您请求的此用例。

    此致

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    您能给我建议 一下我们要用于裸机的 controlSUITE 或 Starterware 版本吗?

    2、两个以太网端口同时在 TMS210DM8127 IC 中工作或不工作?

    谢谢您、

    此致、

    Ramachandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    请给我建议

    持续传输数据的两个板之间的以太网吞吐量是多少?

    谢谢您、

    此致、

    Ramachandra