您好: Shiou Mei、
继续上一个主题: TDA4VM:无法在 HS200模式-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛上识别 Samsung eMMC、
第一个问题是找不到 eMMC。
当尝试再次抓取波形时、无法再现问题。 未连接示波器探头时可以再现该图、而连接探头时无法再现。
探头:我们使用差分探头和信号端探头
是否有办法解决这个问题?
第二个问题与 eMMC 测试有关。
从 eMMC 读取数据:
clk 在 SOC 和 eMMC 之间具有22R 串联电阻、数据具有33R。
以200MHz 测试 eMMC。我们发现设置时间小于1.4ns、不符合要求。
将 clk 中的22R 更改为0r、我们发现设置时间可以满足要求。
可以在某个位置更改延迟或 IO 驱动器吗?
如果 CMD 连接探头、读取数据失败、是否有其他方法可以解决该问题?
将数据写入 eMMC:
clk 在 SOC 和 eMMC 之间具有22R 串联电阻、数据具有33R。
在200MHz 下测试 eMMC。如果数据或 CMD 连接探头、则写入数据失败、是否有其他方法可以解决该问题?
谢谢!