This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NDKTCPIP:Send.exe 测试实用程序停止

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1113047/ndktcpip-send-exe-test-utility-stalls

器件型号:NDKTCPIP
主题中讨论的其他器件:TM4C1294NCZAD

您好!

我正在尝试与运行 enet_tcpecho_server_tirtos NDK 示例程序的自定义电路板通信。 我想使用 winapps 文件夹中的发送可执行文件来确定通信速度/带宽。 但是、我在运行 SEND 可执行文件时遇到问题、在发送第25个文件时它会停止(请参阅下面的屏幕截图)。 这里最可能的问题是什么? 我尝试增加目标应用程序上的最大堆大小、以及增加示例程序中的缓冲区大小、但没有结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robbie、您好、主题所有者目前不在办公室。 请在下周初之前回复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robbie 你好!

    您使用的是哪个器件(器件)?

    谢谢、

    _________

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用的是带 TM4C1294NCZAD 的定制板。  

    在我的 PC 和电路板上调整 TCP 缓冲区大小后、程序不会停止、但现在变得非常慢(前两个"发送"很快、说"已通过"、但之后它还列出速度、速度变得越来越慢)。  

    我假设速度降低与 TCP 缓冲区填充相关、无法处理带宽、但我也想听听您的意见。

    否则,我认为我的拖延问题已得到解决。

    谢谢。