This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AMIC110:缺少 pdk_patches 文件夹

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: AMIC110
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1109678/processor-sdk-amic110-pdk_patches-folder-is-missing

器件型号:PROCESSOR-SDK-AMIC110
主题中讨论的其他器件:AMIC110

您好!

我按照  https://training.ti.com/demonstrating-ddr-less-ethercat-slave-amic110中的详细说明进行操作 、我看到 pdk_patches 文件夹缺失(从10:20开始)。

  

我们将感谢您的任何帮助。

谢谢、

女人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    您使用的是哪种 EtherCAT 从站和处理器 SDK 软件包?

    此致
    Dhaval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将使用 AMIC110 EtherCAT  从站和 适用于     AM335x 的 Processor SDK RTOS。

    你问的是这样吗? 很抱歉、如果没有、我很新。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    我询问这些软件包的版本。 您是否为       AM335x 的 PRU-ICSS-EtherCAT-SLAVE 使用版本1.0.10、为处理器 SDK RTOS 使用版本6.3?

    此致
    Dhaval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这些是软件包的版本。