This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 专家、
我正在使用 DCC 2.03为 TDA4上的一个摄像头模块校准和调优 AWB、我发现在 Imatest 上测试的白平衡指数 不符合要求(HSV 饱和度< 0.1)、 我应该如何改进 AWB 结果?
我使用了以下校准和调优步骤:
1.摄像机以线性模式工作,在相同亮度下以色温 D65/D50/TL84/U35/U30/A 在灯箱中捕获原始图像。
2.根据 AWB 插件指南、使用在步骤1中捕获的原始图像在 DCC 2.03中校准 AWB。
3.将摄像头模式切换到 WDR,并在 色温为 D65/D50/TL84/U35/U30/A 的灯箱中捕获 YUV 图像
4.在伊马匹斯特上测试白平衡指数,看看它是否符合 要求。
有 AWB xml 文件:
e2e.ti.com/.../OVX3C_2D00_MAX9295_5F00_MARS_5F00_awb_5F00_alg_5F00_ti3_5F00_tuning.xml
[引用 userid="35541" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1107798/tda4vm-about -awb-calibral-and-tuning-in-DCC-2-03-on tda4/4105296#4105296"]您的调优工具版本是否支持使用 WDR 输入的 AWB 校准?]这是否意味着在 WDR 模式下输入原始图像时同时输入 PWL 文件?
xml 文件看起来合理、但灯光的色温很奇怪。
您似乎具有 A=2737K、U30=2801K、U35=3355K、TL84=3892K、D65=6153K。
这些数字与预期值有点远、 校准中没有 D50。
将 AWB 用于 WDR 传感器的一件事是、您需要将以下行从1000更改为65000。
1000、// luma_AWB_max
我不确定您有多少颜色错误。
您可以考虑在 WDR 模式下重做校准、并在校准中包括 D50。
确保将1000更改为65000。
这是否会影响 AWB 校准结果的精度? D50原始图像被删除、因为它不能很好地适应曲线。
要在 WDR 模式下校准 AWB、 您能否提供详细的步骤?
尊敬的 Zhili:
[引用 userid="499286" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1107798/tda4vm-about -awb-calibral-and-tuning-in-DCC-2-03-on tda4/4107951#4107951"]这是否会影响 AWB 校准结果的准确性?[引用/引用]如果光源校准不好、它可能会影响实际照明条件下的 AWB 性能。
[引用 userid="499286" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1107798/tda4vm-about -awb-calibral-and-tuning-in-DCC-2-03-on tda4/4107951#4107951"]由于 D50原始图像不适合引用的曲线,因此将其删除[]。这可能表明至少 D50灯不亮(另一个可能有问题)。
但是、如果您在灯箱中剩余的灯下执行 AWB 校准、并在这些灯下测试 AWB、那么您应该在灯箱中获得良好的 AWB。
您能否为 AWB 故障显示示例 YUV 图像以及您的最小误差量?
[引用 userid="499286" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1107798/tda4vm-about -awb-calibral-and-tuning-in-DCC-2-03-on tda4/4107951#4107951"]若要在 WDR 模式下校准 AWB、 您是否可以提供详细步骤[?]
请遵循 DCC 2.03 (ESP 1.3.3)帮助菜单中的 AWB 插件指南。
您可以捕获并使用 WDR 压扩原始图像作为输入、并在文本文件中提供拐点。
感谢您的回复。
在 Imatest 中有 YUV 图像及其测试结果:
e2e.ti.com/.../D65_5F00_AWB_5F00_failure_5F00_image_2600_test_5F00_result.zip
尊敬的 Gang:
我在 DCC 2.03中遇到了有关 AWB 校准和调优的新问题: 当我使用上述方法校准另一个摄像头的 AWB 时、结果只有 TL84和 U35的 AWB 测试合格。
有校准结果和 xml 文件:
e2e.ti.com/.../AWB_5F00_calibration_5F00_results.zip
您能帮我了解问题的位置吗?
我想一个灯是2725K。
是的、它太近、不在预期位置。
至少、光源与您拥有的其他光源不一致。
我们无法确定只有“A 光”有问题(颜色错误)还是所有其它光都有问题。
AWB 需要所有光源保持一致、至少对于使用这些光源进行测试而言是如此。