This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:AM62X-SKEVM 引导模式说明错误

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1112685/am625-am62x-skevm-boot-modes-description-is-bad

器件型号:AM625

 用户指南 SPRUJ40中的引导模式软件设置说明令人困惑。

第2.5.16.2节模糊地指出了这一点  
'引导模式方向在 E1和 E2之间发生了变化。 请遵循电路板丝印。"
也是如此  
"注意:实际电路板丝印面可能出现在此方向上反转。 遵循物理交换机文本"
为了增加可能的混淆、UG 显示  
"图2-7. SD 引导的引导模式开关配置(E1)"

我知道电路板布局错误会发生、很难修复。 但是,《用户指南》中没有相应数字的明确说明是难以原谅的。

实质上:开关 SW1和 SW2的位置和方向(开关)如 UG 中所述。 然而、每个开关上的位分配被左侧的 LSB 和右侧的 MSB 镜像。 (这使 B15与 B0相邻)。

我希望这会有所帮助。 如果您刚开始使用从未使用过的 EVM、甚至不确定您是否在 uSD 卡上刷写了正确的映像、那么在试错模式下、您可能很容易地花费一个小时或更长时间。
此外、按下 RESET 按钮似乎不会重新读取软件配置。 每次更改配置时、都需要对 EVM 进行下电上电。

"是否遵循主板丝印?" =查找微型 B0、B7、B8和 B16。 一旦您知道要查找的内容是显而易见的-但放大镜可能是您的朋友。
谢谢- Martin



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin、我们感谢您对改进入门文档的机会的反馈。 此文档的所有者目前不在办公室。 请在下周初之前回复 。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:
    感谢您的观看。 TI 文档始终是“最高质量标准”,因此我偶尔会在看到其价值时提交反馈;-)
    公平地说-快速入门指南中有一张正确的开关照片、甚至提到"更改引导模式开关时、请确保 EVM 已断电"。 这条声明的内容可能不如"引导模式开关在 EVM 加电期间(不在系统复位期间)为只读"。

    但是、用户指南 https://www.ti.com/lit/ug/spruj40/spruj40.pdf 是一个文档、它没有阐明镜像布局、并且如果更改了开关状态并且需要完整的下电上电周期、则复位不足以注册开关状态。

    由于反馈已到达目的地、因此关闭此问题、如果需要、将非常乐意直接做出响应。
    谢谢- M.