This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-OMAPL138:需要用于 UPP 和 EMIF NOR 闪存的驱动程序

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1113315/processor-sdk-omapl138-need-drivers-for-upp-and-emif-nor-flash

器件型号:PROCESSOR-SDK-OMAPL138
Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138

我正在使用 LCDKOMAPL138板和 OMAPL138 RTOS 处理器 SDK 处理一个项目。 我无法找到有关如何使用 UPP 接口和 EMIF 接口的示例。 在 UPP 上、我想与 FPGA 进行通信。 在 EMIF 上、我想连接一个 NOR / NAND 闪存以进行固件存储。 因此、请指导我在哪里可以找到一些使用 UPP 和 EMIF 接口的示例。