This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6421:中 MCU 域外设的使用

Guru**** 2548490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1111301/am6421-usage-of-mcu-domain-peripherals-in

器件型号:AM6421

您好!

当未配置为非隔离模式时、是否可以从实时(R5F)或应用内核访问隔离式内核(M4F)中的所有外设

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、  

    感谢您的备注。

    MCU 域专家本周休假。

    让我在内部检查并更新您的信息。

    此致、

    Sreenivasa

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、  

    请注意、我正在咨询技术专家 以向您提供答案。

    当我获得一些输入时、我将为您提供更新。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、  

    请参阅技术专家的答复

    任何包含主域 R5的处理器都可以完全访问 MCU 域中的所有外设、只要防火墙允许事务处理并且已启用隔离 LPSC (默认情况下)。

    此致、

    Sreenivasa