This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3204:针对 TAS3204 IC 的 C 语言或汇编语言编程

Guru**** 1183710 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3204, PCM3070
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1111154/tas3204-c-or-assembly-programming-for-tas3204-ic

器件型号:TAS3204
主题中讨论的其他部件: PCM3070

大家好,我想知道,除了使用 PurePath Studio 以图形方式对 TAS3204进行编程之外,我还能使用 Code Composer Studio 对此芯片进行编程吗?

是否有任何指导、如以下所示:

1) 1)上载编译的代码所需的编程/调试电缆(模型)

2) 2) TAS3204的 CCS 设置(编译器选择)

3)代码示例

哪个 IC 将是此 TAS3204的后续 IC (不推荐在新设计中使用 TAS3204)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     抱歉、  我们不再在 e2e 论坛上为此器件提供技术支持。 您可以在论坛存档中搜索相关问题和答案。 话虽如此、通过阅读器件方框图、我认为 CCS 无法支持该器件、因为它没有 JTAG 接口。 我不知道 PurePath Studio 是如何工作的。 很抱歉缺少指导。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我刚刚从 DigiKey 购买了2块 TAS3204 IC。 由于 E2E 论坛上的技术不再支持该芯片、我可以向 TI 寻求帮助、以便为我发送替换芯片(我想是 PCM3070)、以便我可以基于该新 IC 开发硬件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我们不会在 e2e 论坛中处理退货或替换件。 对于此类问题、您需要完成 TI 客户服务。 但是、您是从第三方经销商处购买的、我不知道 TI 客户服务可以做多少工作。 请联系 TI 客户服务部门、了解他们可以做什么。 很抱歉缺少指导。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢