This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3LX:字节通道内的 DDR3 DQ 位交换

Guru**** 670100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1111738/tda3lx-ddr3-dq-bit-swapping-within-a-byte-lane

器件型号:TDA3LX

EMIF 允许使用以下任何一种:

  • 在一个字节内、DQ 信号可被交换
  • 字节可以交换(所有信号 DQ、DQS、DM 必须交换)
  • DQ 信号不应在字节之间交换(例如 DQ0进入 DQS1组)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、是否允许交换地址行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    是的、当 TDA3x 连接到 DDR3时:

    • 一个字节通道内的 DQ 信号可被交换  
    • 一个字节通道内的所有信号都可以与另一个字节通道交换(请注意、我们支持连接到4个不同的8位宽度 DDR3存储器、其中交换字节通道的概念不适用)
    • DQ 信号不应在字节通道之间交换

    我认为地址引脚(A15:0)或组地址引脚(BA2:0)不能交换。 我认为这些寄存器用于对 DDR3模式寄存器(DRAM 内部)进行编程、无法将地址引脚重新映射到 TDA3x 控制器内部的功能。

    此致、
    Kevin