请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA3LX EMIF 允许使用以下任何一种:
- 在一个字节内、DQ 信号可被交换
- 字节可以交换(所有信号 DQ、DQS、DM 必须交换)
- DQ 信号不应在字节之间交换(例如 DQ0进入 DQS1组)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
EMIF 允许使用以下任何一种:
尊敬的 Andrew:
是的、当 TDA3x 连接到 DDR3时:
我认为地址引脚(A15:0)或组地址引脚(BA2:0)不能交换。 我认为这些寄存器用于对 DDR3模式寄存器(DRAM 内部)进行编程、无法将地址引脚重新映射到 TDA3x 控制器内部的功能。
此致、
Kevin