This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:加电排序:加电复位时序(MCU_PORz)

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3897

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1110194/am625-power-up-sequencing-power-on-reset-timing-mcu_porz

器件型号:AM625
主题中讨论的其他器件: TPS3897

您好!

根据 AM6252的数据表复位时序部分、 在所有电源有效后需要9500000ns 保持时间。 但我在 参考设计原理图中看不到任何延迟部分。 参考设计如何确保这种保持时间?

此外、我们不打算使用以下信号来管理参考设计中的 MCU_PORz:

  • TEST_PORZn
  • VCC_5V0_PG
  • JTAG_EMU_RSTn
  • SoC_PORz
  • 连接器_MCU_PORz

因此、我只想使用0.85V (VDDR_CORE)稳压器电源正常(PG)输出来将 MCU_PORz 信号置为有效。

直接使用0.85V PG 输出进行 PORz 置位是否合适? 在这种情况下、我们是否应该在 MCU_PORz 线路上使用 RC 延迟电路等 来提供 9500000ns  的保持时间?

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Utku uygun

    感谢您的查询。  

    让我在内部检查并更新您的信息。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Utku uygun

    因此、我只想使用0.85V (VDDR_CORE)稳压器电源正常(PG)输出来将 MCU_PORz 信号置为有效。

    直接使用0.85V PG 输出进行 PORz 置位是否合适? 在这种情况下、我们是否应该在 MCU_PORz 线路上使用 RC 延迟电路等 来提供 9500000ns 的保持时间?

    使用 RC 延迟电路可能会违反数据表的系统时序条件表中定义的最小压摆率。 您可能必须进行一些信号调节。  

    或者、您可以考虑 TPS3897或具有  可调延迟时序的类似监控电路、

    此致、

     Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kallikuppa、

    据我了解、该参考设计使用信号调节、但我不理解它如何 在所有电源有效后提供9500000ns 的延时时间。 请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Utku uygun

    感谢您的备注。

    如果我理解 信号调节的含义、请不要起诉。 请详尽说明。

    请注意、我们不会将我们的硬件平台视为参考设计。  它们是评估平台、可能不代表正确的系统实现。  

    我们的 EVM 设计有时超出了我们全面了解器件要求的能力。 这样做是为了在第一个芯片到达时提供硬件平台。  我们可能会在处理器启动和工作台验证期间了解新的器件要求。  如果是、我们的硬件开发平台中可能不会考虑这些新要求。  因此、TI 希望客户在设计系统时仔细检查并遵循数据表、器件勘误表和 TRM 中定义的所有要求。  我们的硬件开发平台并非针对全面的特定系统要求而设计

    对此,

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持。 我知道您的观点、我们将继续为  我们的设计使用 TPS3897或另一个类似的 IC。

    此致、

    Utku uygun  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Utku uygun

    感谢您的备注。 你周末愉快!

    此致、

    Sreenivasa