This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5748:无法从 SPI 引导、重新引导也无法正常工作。 所需的 SPI NOR Uboot 和 amp;芯片内核支持(MX25L25735FZ2I-10G)

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1109056/am5748-not-able-to-boot-from-spi-and-reboot-also-not-working-needed-spi-nor-uboot-kernel-support-for-chip-mx25l25735fz2i-10g

器件型号:AM5748

大家好、

我们正在使用 AM5748 SOC 开发定制板。我们能够从 SPI NOR 进行读取、写入和擦除

( MX25L25735FZ2I-10G)。但电路板仅从 SD 卡引导、而不是从 SPI 闪存引导。

如果我们从 SDcard 引导、则无法重新引导和重置。

UBoot 版本: SDK 的 u-boot-2018.01部分

内核版本:- 4.14.40

请告诉我们有关此源的一些更改。  

提前感谢、

Uthayakumar Rh