This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6421:启用了预集成堆栈的 AM6421的完整器件型号

Guru**** 1947850 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6421
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1109890/am6421-complete-part-number-of-am6421-with-pre-integrated-stacks-enabled

器件型号:AM6421

大家好、

我们的客户希望知道 启用了预集成堆栈的 AM6421的完整器件型号。 数据表的表10-1显示了器件命名规则、但产品页面仅显示了 AM6421BSDGGAALV 和 AM6421BSEFGAALV。 您能否确认我们是否有预集成堆栈的器件? 器件型号是什么?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、  

    感谢您的查询。

    让我不能永远地检查并更新您。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、  

    感谢您的检查。

    我正在进行内部检查。  

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danillo、  

    请注意 启用了预集成堆栈的两个 OPN。

    AM6421BSFFHAALV

    AM6421BSFGHAALV

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、

    非常感谢您提供此信息。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、  

    谢谢。 你度过了美好的一天。

    此致、

    Sreenivasa