This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:TM320C6748的裸机示例代码。

Guru**** 718450 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138, OMAP-L132, TMS320C6748
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1092747/tms320c6748-bare-metal-example-code-for-tm320c6748-up

器件型号:TMS320C6748
主题中讨论的其他器件:OMAP-L138OMAP-L132

您好!

 帮助我查找 TM320C6748的裸机示例代码。 我有评估套件 " MDSLCDK6748"、但我找不到任何裸机示例。  我不熟悉 TM320C6748,请帮助我正确的方向。

谢谢 n Advance。

Venkat。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venkat、您好!

    请参阅 此公告 、查找用于 C6748开发的综合资源。

    此致、

    _________

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      感谢你的答复。

        公告显示不支持 C6748、即使是裸机使用也是如此。

    1.  如果我遇到 C6748/MDSLCDK6748的任何问题、那么我可以如何 解决它。

    2.在上述公告中,示例仅适用于 RTOS,如"

    适用于 OMAPL138处理器且支持 Linux 和 TI-RTOS 的处理器 SDK - 支持的器件:OMAP-L138、OMAP-L132、C6748、C6746、C6742..  

    但到目前为止,我将使用 MDSLCDK6748在裸机上工作,并且我不需要 RTOS。 您能否为 MDSLCDK6748的裸机示例 SWS 向我发送引脚点链接。

    后来、我将在国防应用中使用与 TMS320C6748同级的 SM320C6748。

    SM320C6748是否满足以下环境和货架期要求、

    3A。 耐受性(非操作)冲击为 - 15、000克

    3b. 保质期为-20年

    3c 高空作业-海拔高度以上的位置如 Ladakh (>3000米)和东北(>7000米)。

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      感谢你的答复。

        公告显示不支持 C6748、即使是裸机使用也是如此。

    1.  如果我遇到 C6748/MDSLCDK6748的任何问题、那么我可以如何 解决它。

    2.在上述公告中,示例仅适用于 RTOS,如"

    适用于 OMAPL138处理器且支持 Linux 和 TI-RTOS 的处理器 SDK - 支持的器件:OMAP-L138、OMAP-L132、C6748、C6746、C6742..  

    但到目前为止,我将使用 MDSLCDK6748在裸机上工作,并且我不需要 RTOS。 您能否为 MDSLCDK6748的裸机示例 SWS 向我发送引脚点链接。

    后来、我将在国防应用中使用与 TMS320C6748同级的 SM320C6748。

    SM320C6748是否满足以下环境和货架期要求、

    3A。 耐受性(非操作)冲击为 - 15、000克

    3b. 保质期为-20年

    3c 高空作业-海拔高度以上的位置如 Ladakh (>3000米)和东北(>7000米)。

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="518511" URL"~/support/processors/group/processors/f/processors-forum/1092747/TMS320C6748-bare-metal-example-code-for-tm320c6748-up/4058439#4058439"]在提及的公告中、示例仅适用于 RTOS

    您可以按照 此常见问题解答中提供的方法将基于 RTOS 的工程更改为裸机工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很惊讶地看到、当我询问 TMS320C6748的示例代码时、我被要求参考 AM335x/AM437x 的链接。 arm cortex 处理器。

    在 e2e.ti 论坛中花费足够的时间后、我们已经有了此链接。 但我们正在寻找适用于 MDSLCDK6748评估套件的现成示例代码。

    整个 e2e.ti 团队是否还没有准备好为 MDSLCDK6748评估套件编译代码?  如果是、这会不必要地消耗我团队的时间。  它不能解决购买评估套件的目的!!??

    此外、我的以下问题也没有得到解答、请将您的意见发送到以下问题。

    SM320C6748 (TMS320C6748的同级产品)是否满足以下环境和货架期要求、

    3A。 耐受性(非操作)冲击为 - 15、000克

    3b. 保质期为-20年

    3c 高空作业-海拔高度以上的位置如 Ladakh (>3000米)和东北(>7000米)。

    谢谢、

    K.Venkatarao。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="518511" URL"~/support/processors/group/processors/f/processors-forum/1092747/TMS320C6748-bare-metal-example-code-for-tm320c6748-up/4061756#4061756"]当我要求提供 TMS320C6748的示例代码时、我很惊讶地看到、我被要求参考 AM335x 的链接。 arm cortex 处理器[/quot]

    很抱歉不清楚。 该常见问题解答中描述的过程适用于 C6748、因为 PDK 结构相同。

    [~用户名="518511" url="μ C/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1092747/TMS320C6748-bare-metal-example-code-for-tm320c6748-up/4061756#4061756"]

    整个 e2e.ti 团队是否还没有准备好为 MDSLCDK6748评估套件编译代码?  如果是、这会不必要地消耗我团队的时间。  它不能解决购买评估套件的目的!!??

    [/报价]

    您是否已下载适用于 OMAP-L138/C6748的处理器 SDK: https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-OMAPL138? 此 SDK 包含具有 基于 SYS/BIOS 的示例的 PDK。 按照我之前提供的步骤、这些示例可修改为裸机。 要获取 PDK 示例、请参阅 OMAP-L13x/C674x 资源和常见问题 解答、并找到以下内容:

    [~用户名="518511" url="μ C/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1092747/TMS320C6748-bare-metal-example-code-for-tm320c6748-up/4061756#4061756"]

    SM320C6748 (TMS320C6748的同级产品)是否满足以下环境和货架期要求、

    3A。 耐受性(非操作)冲击为 - 15、000克

    3b. 保质期为-20年

    3c 高空作业-海拔高度以上的位置如 Ladakh (>3000米)和东北(>7000米)。

    [/报价]

    为此、让我与其他团队成员联系以回答问题。

    谢谢、此致、

    _________

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     有关以下查询的任何更新...、

    SM320C6748 (TMS320C6748的同级产品)是否满足以下环境和货架期要求、

    3A。 耐受性(非操作)冲击为 - 15、000克

    3b. 保质期为-20年

    3c 高空作业-海拔高度以上的位置如 Ladakh (>3000米)和东北(>7000米)。

    谢谢、

    K.Venkata Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议查看  SM320C6748的数据表、并在质量、可靠性和封装页面中检查特定的 OPN:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sm320c6748-hirel.pdf

    https://www.ti.com/quality-reliability-packaging-download

    此致、
    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经完成了这两个步骤、但我找不到上面提到的详细信息。 我为国防项目选择了 SM320c6748、项目规范规定系统应在以下运行条件下成功运行... 我慢慢地走了,因为我从2个月就在等。 请尽快帮助我 SM320C6748是否 可以在这些条件下运行 。

    A. 耐受性(非操作)冲击为 - 20、000克

    B. 保质期为-20年

    C. 高空作业-海拔高度以上的位置如 Ladakh (>3000米)和东北(>7000米)。

    D. 速度为900米/秒

    此致、

    K.Venkatarao。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我一直在寻找答案 、时间超过2个月。 如果 OEM 无法回答、谁能回答?!?

    谢谢、

    K.Venkatarao。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkata、

    1. 承受能力(非操作)冲击在15、000至20、000克之间。 请注意 、TI 尚未对此封装运行机械冲击鉴定。 如果不定义电击脉冲(振幅、形状、持续时间)、则上述限制不完整。

    2.这不是增强型产品,因此250小时延长 HAST 尚未经过测试。  保质期将受到保形涂层/封装/外壳的影响。

    这需要进行软错误分析。 请与 TI 客户支持中心合作

    4、900米/秒约为声速的2.6倍。 这不是组件规格

    最棒的

    Mahir K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

            非常感谢您回答我的问题。 请查看以下评论...

    1.冲击为15000-20000g,15-20msec,反向 形状。 您说:"TI 尚未对此封装运行机械冲击鉴定"  您能给我推荐的 TI 机械冲击的其他器件吗?!

    SM320C6748是增强型产品、请进行交叉检查。  还有其他器件可供您推荐、其保质期为20年吗? 请参阅白皮书"slpa019 -第13页-第12节评估•了存储在环境控制型仓库中长达21年的半导体器件的结果可靠性摘要。 未发现任何故障机制。"   因此、将会有20个货架期的 UC/UC。。。。

    3.我与 TI/CSC 通信、他们说他们回答这些问题不专业、请仅从 e2e 获取答案。

    由于不是组件规格、SM320C6748 的工作速度为900m/s。

    请建议适合 TI 产品类别中的任何其他器件、

    它支持双精度浮点、军用+国防应用。

    等待您的回复。

    提前感谢、

    K.Venkatarao。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkata、

    对于军事和国防应用、请参阅此类器件: https://www.ti.com/product/SMJ320C6701 

    这是一个军用合格处理器示例、采用密封封装、货架期无限制、并通过相关报告进行军用测试和认证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复、我已经了解了您对密封封装的存储期的看法。

    我们不需要符合 MIL-PRF-38535 QML 处理标准的器件、而且价格也很高。

    TMS320C6748组装的 PCB 将是系统的内部部分、所有电子 PCB 组件都附带密封封装。 在这种情况下、TMS320C6748的存储期可以为20年!!?

    无论如何、再次感谢您的回复。

    此致、

    K.Venkata Rao。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关密封封装的存储期的更多保证、请参阅此文档 :https://www.ti.com/lit/wp/snaa278/snaa278.pdf