This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TDA4VM

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1109945/tda4vm-tda4vm

器件型号:TDA4VM

尝试构建和运行 IPC 示例、就像在这个示例中一样- https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1059528/tda4vm-ipc-test-can-not-compile-correctly

我无法让它们编译、无论是否使用操作系统名称

~/Documents/ti/jacinto7_sdk/rtos_sdk/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_02_00_05/pdk_jacinto_08_02_00_21/packages/ti/build$ make -s -j BUILD_PROFILE=release BOARD=j721e_evm CORE=mcu1_0 ipc_echo_test
make: *** No rule to make target 'ipc_echo_test'. Stop.

:~/documents/ti/jacinto7_sdk/rtos_sdk/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_02_00_05/pdk_jacinto_08_02_00_21/packages/ti/build$ make -s -j build_profile=release Board=j721e_evm_core_tos_0_tirtos_tos_r0_tirtos_tos_r0_tos_tire返 程
make:***没有规则使目标'IPC_ECHO_TEST_tirtos'变为目标'IPC_ECHO_TEST_tirtos'。 停下。

我缺少什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 SDK8.2不支持 tirtos、您能否将  FreeRTOS 添加到命令中、如 make -s -j build_profile=release Board=j721e_evm core=mcu1_0 ipc_echo_test_freertos

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Brijesh、是的、它可以正常工作。
    我确实查找了 make 目标、 IPC_ECHO_TEST_tirtos 或 IPC_ECHO_TEST 都不是其中的一部分。 我最初的想法是测试 此处文档中的 ex01_BIOS_2core_echo_test、但我看到、即使这仅适用于 FreeRTOS (ex01_BIOS_2core_echo_test_freertos)。 我 现在有点困惑。 我的 EVM 在 A72上具有 Linux、在 R5上具有 TIRTOS。 如何对 ex01回波测试进行测试? 您能给我指一下能帮助我做到这一点的最新文档吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikiparla、

    R5F 内核不再支持 TI RTOS。 我们从 SDK8.0开始迁移到 FreeRTOS。 因此、请 在这些示例名称中将 tirtos 替换为 freertos。  

    [引用 userid="461184" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1109945/tda4vm-tda4vm/4114578#4114578"]我的 EVM 在 A72上具有 Linux、在 R5s 上具有 TIRTOS [/quot]

    您使用的是哪个 SDK 版本?  

    [引用 userid="461184" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1109945/tda4vm-tda4vm/4114578#4114578"]您能给我指最新的文档吗?

    以下链接提供了最新的 PDK 用户指南。

    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/latest/exports/docs/pdk_jacinto_08_02_00_21/docs/userguide/jacinto/index_jacinto.html

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道版本。 有限公司给我的电路板上已经有 SD 卡、我可以启动到 Linux 提示符。  是否有方法来确认我实际上在那里有 TIRTOS 而不是 FreeRTOS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不知道正在使用的 SDK、就很难做到。 那么、您能看到您使用的是哪个 SDK 版本吗?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系。 我有8.2 SDK 并使用 FreeRTOS 进行构建。 thsi 更简单。 我接受上一个答案。 感谢你的帮助。 我有一个有关 NFS 设置的问题、我将为该设置启动一个新线程。