This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:SK-AM62 EVM 无法引导

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1111300/am625-sk-am62-evm-does-not-boot

器件型号:AM625
主题中讨论的其他器件:SK-AM62

您好!

我有一个 SK-AM62 EVM 板、我已按照快速入门指南中编写的所有必要步骤操作、但该板不能启动。

我使用从以下链接下载的 WIC 映像:"https://dr-download.ti.com/software-development/software-development-kit-sdk/MD-PvdSyIiioq/08.03.00.19/tisdk-default-image-am62xx-evm.wic.xz"和 Balena Etcher 来准备 SD 卡。

电源指示 LED 亮起、电压轨有效、串行端口显示并且我选择了它们的第一个端口、但串行端口不会影响除"-"符号以外的任何内容。

可能的原因是什么? 如何解决此问题? 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我将附加我使用 AM62x-SK E1板上的 SDK 8.3从 SD 引导捕获的引导日志、以供您参考。
    我们是否已检查电路板上的引导模式开关设置(SW2和 SW1)?
    请注意、引导模式方向(SW2和 SW1)已在 E1和 E2之间更改。
    www.ti.com/.../spruj40
    最棒的
    -香港

    e2e.ti.com/.../am62_5F00_8.3_5F00_sd_5F00_boot.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的帮助。 我已经检查了引导模式开关、它看起来是正确的、您是否也可以检查它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是 由于您说过的错误引导选项导致的、问题得到了解决、谢谢。