This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6421:加密要求

Guru**** 2655675 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6442, AM6421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1110784/am6421-cryptography-requirement

器件型号:AM6421
主题中讨论的其他器件:AM6442

您好!

我的设计中需要一些加密算法以实现通信安全。 加密引擎(AES、SHA、DES、TRNG 等)是否是 AM6442和 AM6421的标准功能?  何时 应  使用 AM6421高安全性变体?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:
    所有 K3 SoC 上都有一个硬件加密引擎(即 AM64x、AM65x、AM62x...)。
    需要签订保密协议才能访问 K3安全文档。
    需要高安全性变体来支持安全引导功能。
    请使用以下链接填写表单、以请求批准以访问 MSS 下载门户上的 AM64x 安全资源页面。
    www.ti.com/.../swlicexportcontrol.tsp
    最棒的
    -香港

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢洪冠。

    基本上、我们需要加密引擎来卸载加密算法。 如上所述、如果非 HS 变体可以管理这一点、则没关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:
    是的、K3 SAX_UL 加密引擎支持 Linux 内核加密驱动程序、可减轻非 HS 型号 K3 SoC 上的 CPU 负载。
    希望它能澄清您的疑问。
    最棒的
    -香港

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢