This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE 外设具有双通道 DDR。 如果仅使用一个 DDR 通道、则硬件应如何处理它

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1110696/tda4ve-peripheral-has-dual-channel-ddr-if-only-one-ddr-channel-is-used-how-should-the-hardware-handle-it

TDA4VE 外设具有双通道 DDR。

只能使用一个 DDR 通道连接4GB DDR 吗?  

如何处理另一个未使用通道的硬件设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以在 TDA4VE 上使用单个 DDRSS。 DDRSS0或 DDRSS1均可在此器件上使用。

    在未使用接口的硬件设计方面、我的理解是未使用接口的所有引脚都可以保持未连接状态、除了 DDR_RET 和 DDR_CAL、它们都应接地。  

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果使用一个 DDR、是否对 DDR 的存储器大小有任何要求? 例如、是否可以使用一个 4GB DDR?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    单个 DDRSS 可支持4GB LP4内存。