This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们在 PROC141E2_BRD 文件中找到了 DDR4 RAM 到 MPSoC 的 T 分支路由、如下图所示。 但 在 PROC141E2 EVM 文件的制造图中、不提供相同布线的阻抗。
您可以确认吗?
您还可以发送 完整的 PROC141E2 EVM 堆栈。
目标应是使干线/布线的阻抗加倍。 在上表中、CA0-CA5卡车/走线为33欧姆。 因此、T 分支段的目标值应为66欧姆。 但是- PCB 的制造限制通常不允许达到该阻抗。 然后、目标是尽可能接近、让仿真确定布线阻抗是否足够。 对于 PROC141E2设计、最小布线宽度为3mil、可提供约53欧姆的阻抗。
感谢您的反馈。 您能否确认制造图纸中未包含53欧姆阻抗的原因。请查看下图以供参考。
您还可以发送 完整的 PROC141E2 EVM 堆栈。
感谢 EVM 的 Stakup。
还有其他问题、我们可以关闭 E2E 吗?
您能否确认上述堆叠是否用于 PROC141E2_CRP EVM 文档。
是的、这是用于 EVM (E2)的堆叠。