主题中讨论的其他器件:SYSBIOS、 AM5728、 OMAPL138、 OMAP-L138
尊敬的 E2E:
我购买了 OMAP-LCDK-L138开发板、安装了 CCS、安装了 C6SDK、安装了 MCSDK、阅读了器件用户指南、阅读了大量其他文档、这些文档无处不在。
除了执行不显示器件功能的 printf 之外、我找不到任何使用系统的示例。
如果您能通过共享任何非 Linux (即需要独立版本/我的理解是、如果我不是错的话、这称为"SysBIOS"类型)、我将不胜感激。C 代码改为:
1) 1)打开 VGA 端口、显示任何内容、没关系。
2) 2)打开音频、播放任何不介意的东西、如果是乱码的话
3) 3)使用 DSP 执行尽可能基本的操作。
我正在寻找一些包含所有#includes、库位置和设置(如果有)的代码。
如果有人能提供帮助、我将不胜感激。
谢谢、此致
Heider