This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:AM6442

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1125643/am6442-am6442

器件型号:AM6442

尊敬的所有人:

  如果我想使用 CCS SBL 演示构建 映像、则需要转换为 tiimage 格式。 我该怎么做?

谢谢、

jimin.Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jimin、

    这是您要尝试做的吗?

    https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM64X/latest/exports/docs/api_guide_am64x/TOOLS_BOOT.html

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nick Saulnier:

     感谢您的重播!

     我认为这不是正确的答案。因为 https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM64X/latest/exports/docs/api_guide_am64x/TOOLS_BOOT.html 是用于应用程序和工具的、也没有用于 tiimage 生成的词。

    应用程序映像需要 SBL 进行加载。我可以通过 CCS 应用演示生成 appimage 作为您的网站安装、但无法找到如何从 CCS SBL 演示生成 tisimage。

    谢谢、

    jimin.Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    您不需要任何其他工具来转换 tiimage 文件。

    它在编译 SBL 软件后由 CCS 或 gmake 编译器自动生成。

    编译 SBL 软件后,请检查路径下的 tiimage 文件。

    C:\Users\a0501627\workspace_v11\SBL_ospi_am64x-evm_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang\Debug

    如果您遇到问题、请告诉我。

    此致、

    S.Anil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swargam Anil:

     感谢您的重播。

     我已检查了我的文件作为您的说明、但没有如下所示的 tiimage

      

    我使用的 CCS IDE 版本11.1.SBL 演示来自 AM64x-EVM SDK。

    谢谢、

    jimin.Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    是否可以共享您的项目?

    通常,此文件应通过 CCS 工具生成。

    此致、

    S.Anil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swagam Anil:

     我在 openssl 安装时出错、因此 SBL 工程无法生成 tiimage。

     现在、它已经解决了。

    谢谢!

    此致

    jimin.Li   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimin 

    感谢您的回复。我们正在关闭主题帖、如果您有更多疑问、请打开其他主题帖。

    此致、

    S.Anil。