请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM 您好!
我们正在测试 TDA4 SoC 上的 ADC 功能。
主机操作系统:Ubuntu 18.04
PSDK 版本:7.0.2
我们开发了处理 ADC 配置和 ADC FIFO 寄存器读取的内核。 内核在 R5F MCU2_1内核上运行。
我们遇到了 ADC 中断路由问题。 我们了解 ADC 中断直接连接到 MCU1_0内核、因此我们需要将中断输出到 MCU2_1内核。
您能为我们提供帮助、还是向我们展示一个示例、说明如何正确执行两个内核之间的中断路由。
此致。
Uros