This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62:电源设计问题

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1109354/sk-am62-power-design-issue

器件型号:SK-AM62
主题中讨论的其他器件:INA226

各位专家,您好

我发现在 AM62的 EVM 上、INA226连接到每个电源轨。 我阅读了手册、它可以监控电流差、以便使 IN+和 IN-的电压保持一致。 由于空间有限、我客户的当前产品受到限制。 如果 他们不添加该部分电路并将其直接连接到直流/直流输出、是否存在任何风险? 它们在电路板上具有额外的电压监控器

BR

Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan Tian、您好!  

    感谢您的查询。

    请注意、EVM 是一种通用设计、具有多个可根据系统要求进行优化的选项。

    您可以在没有 INA 和分流器的情况下进行连接、以测量电流。

    知道他们有电压监控器是很好的。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan Tian、您好!  

    谢谢您。 你度过了美好的一天。

    对此,

    Sreenivasa