This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXEVM3358:Linux 上的 EDMA 演示

Guru**** 670830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1107634/tmdxevm3358-edma-demo-on-linux

器件型号:TMDXEVM3358

是否有人能为 EDMA 提供演示项目? 如果可能、UART-RX 事件上的 EDMA 传输将非常有帮助。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 Linux 中、EDMA 用于我的许多内核驱动程序中、UART 驱动程序(8250_omap.c)是其中的一个示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果问题很愚蠢、我很抱歉。 但是 ,在编译和插入 8250_omap.ko 之后,我还需要在用户空间应用程序中执行其他操作:

    比如、我如何获取数据、我的应用程序如何知道已收到一些数据等。您能否为我提供与驱动程序交互的示例用户空间应用程序?