This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718-HIREL:查找适用于电池供电互联器件的处理器时需要帮助

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718-HIREL, AM3358
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1100563/am5718-hirel-need-help-finding-processor-for-battery-powered-connected-device

器件型号:AM5718-HIREL
主题中讨论的其他器件: AM3358

您好!

我们正在寻找电池供电的互联设备中使用的处理器。 我们想开始讨论什么对我们来说是一个好选择。 我已选择 AM5718-HIREL 作为合适的起点。

很遗憾,我不能在公开论坛上分享更多的细节。

此致
Patrik Dahlström í a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrik Dahlström í a、

    你好!

    欢迎来到 E2E 论坛。

    在此处理器论坛中、我们将讨论 TI 处理器的特性、功能、开发环境/产品、例如 TI 处理器的软件包、 TI 处理器上的现成评估模块等。

    因此、我们可能不推荐其他产品、例如电池选择等

    (我想、这个问题将发布到 TI MCU 论坛/其他电源管理论坛、如 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum

     

    在您允许的情况下,我是否应将此问题移至 TI 电源管理 E2E-论坛?

    此致

    Shankari G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrik Dahlström í a、

    你好!

    欢迎来到 E2E 论坛。

    在此处理器论坛中、我们将讨论 TI 处理器的特性、功能、开发环境/产品、例如 TI 处理器的软件包、 TI 处理器上的现成评估模块等。

    因此、我们可能不推荐其他产品、例如电池选择等

    (我想、这个问题将发布到 TI MCU 论坛/其他电源管理论坛、如 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum

     

    在您允许的情况下,我是否应将此问题移至 TI 电源管理 E2E-论坛?

    但是、我已将您的查询转发给硬件专家。

    此致

    Shankari G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在寻找一款功能更强大的处理器、该处理器仍适用于电池供电设备。 很可惜,我不能在公开场合讨论细节。 请了解我们在这方面对隐私的需求

    我们不是在寻找 MCU 或电源管理解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该 考虑使用 AM3358器件。  

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM3358看起来有很多不错的功能=)是否有任何有关其生命周期的信息? Cortex-A8现在还很旧吗?

    我认为、安全启动需要与 TI 签订定制器件协议。 这可能是一个问题

    很抱歉、我的请求非常含糊。 如果我们可以将此讨论移至更私人的渠道、我将能够分享我们的更多要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrik

    上周、我们推出了基于 Cortex A53的低功耗 AM62x 器件系列

    https://www.ti.com/product/AM625

    https://news.ti.com/new-processors-make-edge-ai-more-accessible-while-cutting-power-consumption-in-half

    安全启动将是标准配置-无需自定义协议(与 AM335x 不同)  

    我强烈建议您考虑使用 AM62x 系列。  

    此致

    Mukul