This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:AM64x SK EVM 无法从 SD 卡引导(AM64x 入门套件 EVM 快速入门指南)

Guru**** 1788580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1104455/am6442-am64x-sk-evm-fail-to-boot-from-sd-card-am64x-starter-kit-evm-quick-start-guide

器件型号:AM6442

好的

我们将遵循 AM64x 入门套件 EVM  快速指南: https://dev.ti.com/tirex/content/tirex-product-tree/am64x-devtools/docs/am64x_skevm_quick_start_guide.html

起初、我们遇到了此处所述的相同问题: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1026812/am6442-am64-sk-power-up/3965238?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=AM6442%252520power#3965238 -红色故障指示灯开始亮起、电路板未启动。

由于 套件底部的红色故障 LED 不再亮起、有望解决电力输送问题。

调试端口上仍然没有输出任何内容。 唯一亮起的 LED 是 PCB 顶部的 UART LED。

SD 卡映像应有效、因为 TMDS64GPEVM 平台上的同一卡似乎引导正常。

您能不能建议我们接下来应该去哪里?

谢谢

Marko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marko、您能不能在上电时发布 EVM 顶部和底部的图片?

    您是否还可以将引导模式设置为 UART、并查看在通电时是否有任何内容打印到控制台? 您应该会看到打印了一些字符、否则电路板/设置可能有其他问题。

    最棒的

    安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andrei

    请在下面找到图片:

     bottom

    我还将引导模式设置为 UART、但仍然具有相同的行为。 想知道我们是否可以测量...

    此致

    Marko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marko、您发送的图片表明您的电路板没有从 Type-C 获得任何电源、这就是为什么指示来自 Type-C 的5V 电压的 LD2不会亮起的原因。 您是否能够尝试使用其他电源? 这是连接到支持 PD 的电源的 Type-C 转 Type-C 电缆吗? EVM 需要能够输出5V @3A 的 USB-C PD 电源、如果电路板无法协商、则会显示红色故障 LED。  

    首先查看 EVM 用户指南 :https://www.ti.com/lit/ug/spruiy9a/spruiy9a.pdf 

    如果您有方便的万用表、我还建议查看原理图、并测量一些电源测试点、尤其是 PMIC 输入上的测试点。 我可以列出一些要点、但首先、您似乎没有从 Type-C 获得任何电源输入

    此致、

    安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PS:随附 E3原理图。 e2e.ti.com/.../PROC100E3_5F00_SCH.pdf

    我建议您在 TP28和 GND 上探测 VUSB_MAIN 以获取启动器、以验证您是否从电源适配器获取电源。

    最棒的

    安德烈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andrei

    我怀疑我使用的套件是坏的-结果我们订购了多个套件、而我们订购的另一个似乎更好。 至少我能够启动并登录一次。 然而、经过一段时间的观察、内核出现恐慌、现在它在 uBoot 中停止。

    请查找日志 attached.e2e.ti.com/.../kernel_5F00_panic_5F00_now_5F00_stops_5F00_in_5F00_uboot.txt

    JIC

    具有电源问题的套件:SL# 38211000040组件 PROC100E3 (在这一个上、连接器引脚看起来很脏 connector pins)

    内核紧急情况套件:SL# 11221000120组件 PROC100E3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marko、您好!  

    感谢您的参与。

    由于图片原因、部分文本不可见。

    请重新发送。

    由于即将到来的美国假日、请预计延迟回复。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kallikuppa

    我写道:

    你(们)好、Andrei

    我怀疑我使用的套件是坏的-结果我们订购了多个套件、而我们订购的另一个似乎更好。 至少我能够启动并登录一次。 然而、经过一段时间的观察、内核出现恐慌、现在它在 uBoot 中停止。

    请查找附加的日志。 << >>

    JIC << >>

    器件型号:

    具有电源问题的套件:SL# 38211000040组件 PROC100E3 (在这一个上、连接器引脚看起来很脏)

    内核紧急情况套件:SL# 11221000120组件 PROC100E3

    BR//Marko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marko、您好!  

    感谢您的快速响应。 谢谢。

    请预计美国假期会延迟回复。

    同时、您能否确认您使用的电源 是否具有足够的额定功率来支持电路板运行。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我一直在使用此电源 https://www.oomipood.ee/en/product/57749_gby_adapter_usb_c_power_delivery_25w_3a_valge_plug_in

    还尝试了笔记本电脑电力输送。  

    新闻是、其中一个套件已由我们的硬件工程师修复、他声称其中的一些组件可能已经修复

    连接松动-如有必要、可获取更多详细信息。

    然而、另一个电路板(SL# 11221000120 ASSY PROC100E3)仍在 uboot 中结束、未发生任何情况-最好获得一些分辨率。

    BR//Marko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marko、您是否也尝试过不同的 USB-C 电源线? 您是否有方便使用的廉价 USB-C 测试仪? (亚马逊上的这些商品价格低于20美元)

    如果您可以确认电路板是否可靠地获得了5V @3A、这将非常有用。

    如果单板在相同的设置上出现意外操作、但我担心您的最佳做法是向我们提供 RMA。

    最棒的

    安德烈