This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] 66AK2E05:如何为 K2E 构建 Linux? 从包"processor-sdk-linux-K2e"

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1107923/faq-66ak2e05-how-to-build-linux-for-k2e-from-the-package-processor-sdk-linux-k2e

器件型号:66AK2E05

您好!

如何为 K2E - ARM 构建 Linux? 从"processor-SDK-Linux-K2E"软件包中下载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先决条件  

    1. 具有 Ubuntu 18.04 LTS 的 Linux-PC
    2. https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-K2E 下载" PROCESSOR-SDK-LINUXE-K2E—适用于 K2E 的 Linux 处理器 SDK "

    步骤:

    1.从处理器 SDK 6.3软件包转到 Linux 目录
    ========================================================================================================================================
    cd ~/ti-processor-sdk-linux-k2e-evm-06.03.00.106/board-support/linux-4.19.94+gitAUTOINC+be5389fd85-gbe5389fd85


    2.执行 dist-clean 命令

    ===================================

    make clean distclean arch=arm cross_compile=arm-linux-gnueabihf-


    3.查找 k2e 板的 defconfig:
    ===================================

    ----
    注意:def-config 文件应与您的 EVM 匹配。
    因此、我们使用"ls arch/arm/configs/| grep k2e"来检查"tisdk_k2e-evm_defconfig"是否与我们在下一个命令中使用的命令相匹配
    ----

    LS arch/arm/configs/| grep k2e

    使 tisdk_k2e-evm_defconfig arch=arm cross_compile=arm-linux-gnueabihf-



    4.构建 Linux 和 dtbs
    ===========================

    ------
    注:以下命令将构建 Linux 映像( zImage )和"DTB"。  
    ------

    make -j8 zImage dtbs arch=arm cross_compile=arm-linux-gnueabihf-



    ------------

    5.检查时间戳以验证编译是否成功完成。
    ------------

    LS -al ./arch/arm/boot/dts/keystone-k2e-evm.dtb
    LS -al ./arch/arm/boot/zImage

    此致

    Shankari G