This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:负载开关 TPS22965-Q1类型选择

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM, TPS22918
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1106042/tda4vm-load-switch-tps22965-q1-type-selection

器件型号:TDA4VM
主题中讨论的其他器件:DRA829TPS22918

您好、 TI 专家:

PDN:DRA829/TDA4VM Leo2.0 + Hera2.0 PDN-1A、V0.16   

在此 PDN 文件中 、未对完整类型器件型号进行说明。 我们 在原型上使用了 TPS22965NQWDSGRQ1、TDA4可以正常工作、但该器件不包含快速输出放电功能。  

我的问题:

1.此 PDN 设计中是否需要快速放电版本? 如果答案是肯定的、请提供完整的器件型号。 如果我们使用当前器件 TPS22965NQWDSGRQ1、是否存在任何风险?  

2. 如果(带快速放电)、我们可以使用 TPS22918TDBVRQ1吗?  在 我们的 TDA4资源加载 Evalutaion 聊天中、负载开关只需要不到1A 的驱动能力。  

e2e.ti.com/.../J721E_5F00_DRA829_5F00_TDA4VM_5F00_Resource_5F00_Loading_5F00_v0p2_5F00_2G_5F00_max.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的、您可以使用 EVM SCH 中所示的"无放电" PN、请参阅 PROC078ExSCH 的 pg24上的 U6。  方框图显示了建议的 PN、但 EVM 上使用的实际组件应参考 SCH 和 BOM 文件。

    TPS22918负载开关仅适用于-40至+105C 的额定工作温度范围、即 AEC-Q100 2级温度范围。  如果您的最终产品需要符合 AEC-Q100 1级-40至+125C 的范围、则不应使用918 PN。  如果您的最终产品仅需要支持更低的2级 T = 105C、则可能会出现这种情况。 918规格与开关2.5-3.3V 电源电压非常相似、总导通时间和斜升时间延长~1ms。 这将是最终产品 PN 优化选择、由您产品的验证测试和要求确定。