我们的客户希望更改 Linux 中 OSPI 的闪存布局。
下图显示了 Linux 中 OSPI 的闪存布局。
software-dl.ti.com/.../UG-QSPI.html
由于片上 ROM 引导加载程序会将引导映像从闪存中的地址偏移量0x0复制到 OCMC RAM、然后执行该映像、因此应修复位于地址偏移量0x0处的"ospi.tiboot3 (512K)"映像的布局、 但是、放置在其他地址的图像的布局是可更改的。
如何在 Linux 中更改 OSPI 的闪存布局?
对于闪存布局更改、需要对每个图像进行以下更改。
-在 MLO 或 U-Boot 中从闪存加载的源地址。
-在闪存写入程序中写入闪存的目的地址。
此致、
Daisuke