This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5504:时钟频率容差

Guru**** 665180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1103724/tms320c5504-clock-frequency-tolerance

器件型号:TMS320C5504

各位专家:

你好。 寻求此查询的帮助:

"TMS320C5504AZCH"的"10"级的核心电压规格为1.3V、最大时钟速度为100MHz、但是否可以以最大100MHz 的时钟速度运行?

例如、是否有将其保持在95%以下的建议? 即使100MHz 时钟运行不是问题、连接到 DSP IC 外部的初级振荡器的频率也有容差、因此即使内部 PLL 将频率升级到100MHz、容差仍然会产生影响。

请告诉我们100MHz 时钟的允许容差。 谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Archie、

    数据表中未提供时钟速度的允许容差。 表5-3显示了不同电压轨范围下的 PLL 时钟频率范围、而 PLL 输出在1.3V 时的范围高达120MHz。

    谢谢、

    Anita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anita、

    感谢您的回答。

    关于 TMS320C5504AZCH10的 PLL 和 SYSCLK 的关系、我们要再次澄清。 在 CVDD=1.3V 和 VDDA_PLL=1.3V 的情况下、PLLOUT 的最大值为120MHz、SYSCLK 为100MHz、不是吗? 如果是、我们的问题实际上是:

    SYSCLK 实际上是否能够以最大100MHz 的系统时钟速度运行? 例如、是否有将其保持在95%以下的建议?
    即使从理论上讲、100MHz 系统时钟运行不是问题、连接到 DSP IC 外部的初级振荡器的频率也有容差。

    请告诉我们100MHz 系统时钟的允许容差。

    非常感谢。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    我们的 SYSCLK 数据表最大频率为100MHz、可以在不出现任何问题的情况下以该最大时钟频率运行。

    我们的测试是在最大时钟频率下完成的、预计在100MHz 下工作、因此无需将其保持在95%以下。

    此致、

    Anita