我正在使用连接到 TMDXEVM6678LXE EVM 板的 CCS v11.2和 MCSDK v2.1.2.6。
我已经能够在此 EVM 板上构建并运行 HUA 演示、多核 LED Play DDR3以及 NIMU_emacClientExampleC6678Bios 示例项目。
对于以下用例、我希望有一个良好的起点:
我已经有一个通过以太网运行 UDP/IPv4的 GUI 应用程序、它可以发送和接收 UDP 消息。
我需要在 TMDXEVM6678LXE EVM 电路板上构建和运行软件、该电路板可以从 GUI 接收 UDP 消息、解析消息并使用 UDP 消息返回 GUI。
我的目的是仅要求单个内核上的"堆栈"(例如 Core0)。
非常感谢您的帮助、
Bill