This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW:符合性测试套件 v15

Guru**** 2554080 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1100595/pru-icss-industrial-sw-compliance-to-conformance-test-suite-v15

器件型号:PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW
主题中讨论的其他器件:AM3357

你(们)好  

您能否帮助回答以下问题:  

对于我们的一个 EtherCAT 从站器件、我们使用 Sitara 处理器 AM3357。 EtherCAT 从站堆栈集成基于适用于 Sitara 处理器的"PRU-ICSS 工业软件"。

www.ti.com/.../PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW

现在、我们将采用该设计并集成工业现场总线协议 EtherNet/IP。 TI 还将提供用于 EtherNetIP 的"PRU-ICSS 软件"。 由于发布日期已经是一段时间前(2018年11月28日)、我想询问这是否仍然是最新的并保持不变。 我对"Compliance to Conformance Test Suite v15"语句有点困扰。 目前已有 v18.1。
在常见问题解答中、我了解到"PRU-ICSS 工业软件"中包含的演示项目仅包含有限的堆栈实施方案、而且时间也有限。 它是指 TMG 公司、应联系该公司购买堆栈。 如果我正确读取它、演示应用程序将使用 Molex 的 EtherNet/IP 协议栈。
您能告诉我这些信息是否是最新的吗?
我很高兴听到您的回复。 如果与当前一致性测试版本兼容、这对我来说尤为重要。  

谢谢  

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    很抱歉耽误你的回答。 我们计划  在第三季度之前更新 TI.com 上的 EtherNet/IP 适配器版本、该版本将符合 v18.1。

    TMG/Molex 堆栈支持现由 TMG 完成。

    此致
    Dhaval