您好!
我正在尝试使用 USB DFU-util 刷写 TMDS64GPEVM 电路板的 EMCC。
我从这里开始: https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM64X/08_01_00_39/exports/docs/linux/Foundational_Components/U-Boot/UG-DFU.html 、并在串行控制台上正确获取 u-boot 提示符。
然后,如何使用 DFU-util USB 连接刷写 EMCC?
基本上,我在 u-boot 中的 DFU 命令被阻止:我不知道 DFU_alt_info 的值应该是什么,我应该在 u-boot 中执行哪个确切命令("DFU 0 MMC 0"失败)。
一旦在 u-boot 中启动 DFU 、我应该能够加载所有内容。
我已经尝试访问 https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM64X/08_01_00_39/exports/docs/linux/Foundational_Components/U-Boot/UG-Memory.html、需要进行修改、 但我无法成功地完成某项工作。
该特定评估板是否有相关教程? 我该怎么办? 我可以在这里提供哪些信息来帮助您?
谢谢、此致、
Joel