您好!
如何将 u-boot 刷写到 K2E 的 SPI 中?? 使用 PROCESSOR-SDK-LINUK-K2E
此致
Shankari G
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
如何将 u-boot 刷写到 K2E 的 SPI 中?? 使用 PROCESSOR-SDK-LINUK-K2E
此致
Shankari G
先决条件
步骤:
1.将 u-boot 从内置映像文件夹复制到 tftp 引导文件夹。
========================================================================================================================
Shankari@shankari-Latitude-E7470:~μ C/ti-processor-sdk-linux-k2e-evm-06.03.00.106/board-support/u-boot-2019.01+gitAUTOINC+333c72d3-g333c72d3$ cp -rf u-boot-spI.gpH/pboot_u-shrank
2.主机/服务器网络配置-手动设置 IP 地址。
===================================================================================================
Shankari@shankari-Latitude-E7470:~μ C/ti-processor-sdk-linux-k2e-evm-06.03.00.106/board-support/linux-4.19.94+gitAUTOINC+be5389fd85-gbe5389fd85$ ifconfig
enp0s31f6:flags=4163 MTU 1500
乙醚 D4:81:D7:D1:60:e8 txqueuelen 1000 (以太网)
RX 数据包0 字节0 (0.0 B)
RX 错误0 丢弃0 超限0 帧0
TX 数据包136 字节25658 (25.6kB)
TX 错误0 丢弃0溢出0 载波0 冲突0
器件中断16 存储器0xe1200000-e1220000
LO:flags=73 MTU 65536
iNet 127.0.0.1 网络掩码255.0.0.0
inet6::1 prefixlen 128 范围 ID 0x10
loop txqueuelen 1000 (本地环回)
RX 数据包4450 字节303900 (303.9 KB)
RX 错误0 丢弃0 超限0 帧0
TX 数据包4450 字节303900 (303.9 KB)
TX 错误0 丢弃0溢出0 载波0 冲突0
wlp1s0:flags=4163 MTU 1500
iNet 192.168.43.191 网络掩码255.255.255.0 广播192.168.43.255
inet6 2401:4900:25ee:4e4:f042:bcd8:59e2:22ef prelen fix64 范围 ID 0x0
inet6 2401:4900:25ee:4e4:d77:bf2e:aded:87af prelen fix64 范围 ID 0x0
inet6 fe80::491f:2f81:870:f42a prefixlen 64 范围 ID 0x20
乙醚14:AB:C5:A1:2a:70 TXqueuelen 1000 (以太网)
RX 数据包633979 字节838345136 (838.3 MB)
RX 错误0 丢弃0 超限0 帧0
TX 数据包191510 字节23601148 (23.6MB)
TX 错误0 丢弃0溢出0 载波0 冲突0
================================================================================================================
上面未设置 IP 地址、因此请按如下所示手动设置。
================================================================================================================
sudo ifconfig enp0s31f6 10.100.1.10更新
ifconfig

3.在设备终端上,请设置环境变量,如 serverip 和 EVM 的 ipaddress,如下所示。
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
K2E EVM # setenv ethact K2F_EMAC0 --下行端口
K2E EVM # setenv ethact K2E_EMAC1 --顶部端口
K2E EVM # setenv eth1addr 01:02:03:04:05:06
K2E EVM # setenv eth2addr 01:02:03:04:05:07
K2E EVM # setenv ipaddr 10.100.1.11
K2E EVM # setenv serverip 10.100.1.10
K2E EVM # saveenv
K2E EVM # ping 10.100.1.10
使用 K2E_EMAC1器件
主机10.100.1.10处于活动状态
4.发出 tftpboot 命令
===========================
K2E EVM # tftpboot 0x88000000 u-boot-spi_shank.gph
使用 K2E_EMAC1器件

--
请获取 u-boot 的大小并相应地更改偏移。
例如、u-boot 映像大小为0xa1216、对于 SPI 闪存、使用的大小约为 0x100000 (添加一些缓冲存储器并取整该值。 这些添加缓冲器和舍入对于 SPI 闪存来说不是必需的。 您可以直接使用大小0Xa1216。
可能用于具有 ECC 的 NAND、它可能具有意义。
--
5将 uboot 刷写到 SPI 中:
===========================
K2E EVM # SF 探头
SF:检测到 N25Q128A、页面大小为64 KiB、总共16 MIB
(偏移取决于 u-boot 图像大小)
K2E EVM # SF 擦除0 0x100000
K2E EVM # SF 写入0x88000000 0 0x100000
===========================
请查看每个刷写步骤的快照。

------------------------------
DIP 开关设置
SW1:0 1 0
按开机重置按钮
新构建的 u-boot 将从 SPI 闪存引导
请使用器件终端的输出消息验证 u-boot 的日期和时间戳。
例如,我在2022年5月14日构建了 u-boot,这里显示了相同的日期,即2022年5月14日
--------------------------------------

此致
Shankari G