This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVMK2EX:将 TSIP 与 DSP 结合使用

Guru**** 2361880 points
Other Parts Discussed in Thread: EVMK2EX
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1090670/evmk2ex-using-tsip-with-dsp

器件型号:EVMK2EX

您好!

我正在尝试使用 EVMK2EX 评估板和"TSIP_K2E_C66TestProject"(集成在"pdk_k2e_4_0_16"中)通过 tsip 发送16位字。
我要实现的配置是32m 位数据速率、1Tx - 1RX 通道512 "物理"时隙。

正如我之前提到的、我开始使用 TSIP_K2E_C66TestProject、并对 tsip.c、tsip.h 和 tsip_cfg.h 文件进行了一些更改。
这些更改在随附的 tsipExample.txt 文件中进行了详细介绍。

我面临以下问题。
1)数据不会以16位字的升序分隔(因为它应该与项目中的代码有关)、而是以大块分隔、如 tsip_data_example_1图片中所示。
2) 2)每次将.tsipData 和.AppData 段分别更改为 M2MCSRAM 或 DDR3时、我都会在两种 TSIP 测试模式下不断收到故障消息、
这似乎是 DMA 问题、但我不确定它是否与我的第一个问题相关、我应该如何管理它?

提前感谢您!

e2e.ti.com/.../tsipExample.txt