请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM437X Thread 中讨论的其他器件:SysConfig
我一直在使用下面的 EVM 板。 我想从 EVM 板设计中更改引脚多路复用器配置。 我可以获得 am437-EVM 板的.syscfg 或.pnmux 文件吗? 我想在 SysConfig 工具上打开 syscfg 或 pinmux 文件、以便重新配置 am437 EVM pinmux 设置。
EVM 版本:Linux AM437X-EVM 4.19.94-rt39-ga242ccf3F1 #1挤占 RT Sun 4月19日02:46:31 UTC 2020 armv7l GNU/Linux
谢谢